I supporti a pendolo KIPP sono indicati per il fissaggio e il supporto di pezzi da lavorare e per la realizzazione di un supporto a 3 punti privo di tensione. Si adattano ad un'ampia varietà di profili, superfici inclinate o angoli di sformo. Quando è sotto pressione, il supporto oscillante ruota per adattarsi alla forma e ritorna alla posizione iniziale o alla posizione zero quando la pressione viene rilasciata. Questo semplifica la messa a punto e riduce i tempi di lavorazione rispetto ai supporti a pendolo rigidi che richiedono un riallineamento manuale. |