I vantaggi della nuova soluzione di serraggio in sintesi:
- Con i mandrini di serraggio compatti, gli utenti possono serrare insieme i componenti in modo semplice, senza utensili e con un effetto pull-down.
- La speciale soluzione di bloccaggio può essere utilizzata in fori passanti e fori ciechi - non ci sono requisiti di dimensioni, superfici e forme per i fori.
- Il processo di serraggio avviene tramite una pressione superficiale che protegge la superficie del pezzo.
- Ideale per l'impiego nella costruzione di attrezzature e nella costruzione di macchine utensili, ad esempio per il fissaggio rapido di piastre di montaggio.
|